This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:PCM1865 8通道 TDM 模式

Guru**** 2814025 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699590/pcm1865-pcm1865-8ch-tdm-mode

器件型号:PCM1865

你好

当我们将2个 PCM1865器件设置为8通道 TDM 模式时, 需要设置哪些栅格?   是否需要设置其他配置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse、

    PCM1865可配置为具有8个通道的 TDM 模式、基本寄存器配置如下所述。  

    • TDM 模式的数字音频接口 在第0页:寄存器0x0B (0x03)中配置。
    • 对于8通道 TDM 模式、第0页:寄存器0x0C 应设置为4通道 TDM (0x01)。
    • 通道的偏移通过第0页:寄存器0x0D 进行配置、一般而言、只有处理通道5至8的器件才需要该偏移。

    需要注意的一点是、对于 TDM 模式、PCM1865仅接受256×Fs 的 BCLK。

    有关 PCM186x 器件的 TDM 运行的更多信息、请参阅最新数据表的第9.3.16.4节。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师