This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5630B -集成采样的测试。 Tank 和#39您的 TI。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686826/tas5630b---tests-with-a-sample-integrated-tank-s-you-ti

只需创建此主题、就可以宣传我的结果并鼓励使用这种出色的技术。 
放大器对我来说似乎很吸引人、它非常小、坚固、并且具有出色的特性。
8欧姆时、我得到了140 W r.m.s、每通道只有48 Vdc、我认为这是极好的。
其他的优点是使用了简单的电源和可为系统提供高可靠性的集成保护。
应该注意的是、电路的总功耗非常低、与其他拓扑相比、最终实现了更高的效率。
我再次感谢德州仪器为客户提供免费的电子组件产品系列样片。


所使用的组件显然是 TAS5630B、运算放大器 OPA1632以及稳压器 LM1117和 LM317。

对于任何问题、我都愿意提供帮助、 
向全港市民致以亲切的问候 

再见。

Jos é Quaglia



   e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2018_2D00_05_2D00_06-at-19.05.02.mp4


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、

    很高兴听到你这么高兴!

    如果您有任何疑问或我们是否可以以任何方式为您提供帮助、请告知我们。

    此致、

    -Adam

    如果我已经回答了您的问题、请单击此主题上的"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、感谢您的评论。

    毫无疑问,我只是想与市民分享结果。 然后、我想添加示波器捕获的图像。 我可以回答另一位伙伴在组装该电路时可能存在的任何疑问或问题。

    这是我第一次在论坛上发帖。 如果我做得不正确或我犯了错误、我会道歉。 我希望学习并能够与那些从事与我类似的电子项目的人联系、以拓展我的知识。

    我非常喜欢电子产品、也想了解新事物、这就是我想学习使用该论坛的原因。

    非常感谢 Adam、致以最诚挚的问候。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    何塞、

    您的回答完全正确、谢谢您的帖子!

    此致、

    -Adam