This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3106:我们是否可以使用 TLV320AIC3106#39 DAC 生成1Hz~8Hz 信号?

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3106, TLV320AIC3100, TLV320AIC3262, TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687342/tlv320aic3106-can-we-use-tlv320aic3106-s-dac-to-generate-1hz-8hz-signal

器件型号:TLV320AIC3106
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3100TLV320AIC3262TLV320AIC3254

您好、Sirs、

我们能否使用 TLV320AIC3106's 内部 DAC 生成1Hz 至8Hz 信号并通过模拟输出通道发送信号? 如果没有、可以使用 AIC3262的 miniDSP 来满足此要求吗?

非常感谢、

陈耀恩
2018年8月5日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne!、  

    AIC3106没有任何音频发生器功能。  TLV320AIC3100/3110或 TLV320AIC3254 或 TLV320AIC3262都能满足这一要求。

    此致、  

    -Steve Wilson