This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:使用 GUI 进行 DRC 设置

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698501/tas5711-drc-setting-using-gui

器件型号:TAS5711

你(们)好

我从网页上下载了 TAS5711EVM GUI 并进行了安装。

http://www.ti.com/tool/tas5711phpevm

我可以更改 DRC 的特性、但任何更改似乎都不会反映在寄存器上。

是否可以为 DRC 设置生成配置文件?

如果是、请向我们展示如何操作?

我没有 EVM、因此我可以在编辑模式下进行检查。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 DRC GUI 页面上、有一个"另存为"按钮。 您应该能够使用此选项来保存 DRC 设置。 您是否尝试过此操作?

    最好将 EVM 与 GUI 配合使用、因为这样您就能够验证 EVM 和器件是否响应您所需的设置。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Adam

    我们没有 EVM、但我认为即使在编辑模式下、也应该将设置保存到客户电路板的特定文件中。

    我在 DRC GUI 中尝试了"另存为"、但它没有在具有指定文件名的指定文件夹中生成任何文件。

    您能否在 DRC GUI 中通过"另存为"生成任何文件?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找到了一个解决方案。

    1.在 Tools (工具)菜单中,选中选项"I2C Logging"(I2C 日志记录)。
    2.在 Target 菜单中,点击“连接”。 (即使未连接 EVM 也是如此、请忽略 EVM 连接错误消息)
    3.进行所需的寄存器更改或写入。
    4.导航至:"C:\Program Files (x86)\Texas Instruments Inc\TAS57x1 GDE\ProcessFlows\TAS5711\diagnostics.cfg"
    5.使用文本编辑器打开此文件,您将看到 GUI 运行的所有初始化代码。 在该文件的末尾、您将看到"! I2C 诊断"中、您将找到您进行的任何 I2C 写入操作。
    6.可以根据需要删除此文件,GUI 将在启动时重新创建该文件。

    此致、

    -Adam

    如果我已经回答了您的问题、请单击此主题上的"此问题已解决"按钮。