This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:PCM510xEVM-U USB 流

Guru**** 2397645 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687494/pcm5100-pcm510xevm-u-usb-streaming

部件号:PCM5100
主题中讨论的其他器件:PCM5101

你(们)好

 我有一个 PCM510xEVM-U、 我想将 USB 音频流转换为模拟输出、

使用"PCM5101_Init.txt"启动后、然后我加载并运行"PCM5101_USB Player.txt"、

但 模拟(RCA)连接器没有输出?

我出了什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否确认您已在 Windows 中选择 USB 设备作为音频输出设备?  此外、您还可以使用 CodecControl 软件更改输入。

    此外、请注意、切换输入时必须设置跳线配置。

    谢谢!

    Paul