This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825MEVM:在单声道1.1中单独驱动两个放大器

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699551/tas5825mevm-driving-two-amplifers-separately-in-mono-1-1

器件型号:TAS5825MEVM

您好!

通过在 PPC3中使用 TAS5825EVM、可以将扬声器配置为单声道1.1。 在该配置中、有一个放大器将相同的音频输出到一个高音扬声器和一个低音扬声器。 但是、有两个音频路径、一个用于高音扬声器、一个用于低音扬声器、具有单独的 DRC 和交叉滤波器。

在类似的1.1设置中、是否可以同时在 EVM 上运行两个放大器、其中一个通道用于两个高音扬声器(OUT1和 OUT2)、另一个通道用于两个低音扬声器(OUT3和 OUT4)? 立体声2.2配置似乎需要立体声输入和产生2*立体声 输出。

提前感谢、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gustaf、您好!

    我想您在下面讨论的是这种扬声器配置、对吧?

    现有 TAS5825MEVM 应用尚不支持该功能。 如您所见、一种权变措施是选择2.2扬声器配置(一个器件驱动两个低音扬声器、另一个器件驱动两个高音扬声器)。

    Andy