This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:客户对 TPA3128D2进行了失真处理

Guru**** 2502485 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687222/tpa3128d2-the-customer-is-distorting-with-tpa3128d2

器件型号:TPA3128D2

客户使用 TPA3128D2、7W 失真

P=50W L=15Uh C=680Nf f=400kHz PVCC=22V 增益=20dB  

此参数是否存在任何问题

IC 调试注意事项

什么数据可以提供参考

4.如果客户使用四个 tpa3128D2、他们的调制方式是什么


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    因此、我的理解是、在相同条件下、7W 输出功率、而不是50W 输出功率会出现失真问题、对吧? 在输出7W 和50W 时、您能否向我展示输出(电感器前后)上的波形?
    我认为在这个配置中没有任何问题:L=15uH/C=680nF/FSW=400kHz/PVCC=22V/GAIN=20dB。 您的负载电阻是多少? 器件在 BD 模式或低空闲电流模式下工作?
    我认为上面显示的 SCH 来自数据表。 是否可以向我展示您的 SCH? 您使用的设计是否与数据表参考完全相同?
    您可以在 BD 模式和主机模式下使用全部四个器件。
    此致、
    郑少文