This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5558:TAS5558无输出

Guru**** 2534930 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685571/tas5558-tas5558-no-output

器件型号:TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5624

大家好、

我用 TAS5558+TAS5624制作了一个放大器、输入为48K 左对齐、MCLK = 256fs、SCLK = 64fs。  使用 PurePath Console 1.16的调试工具。

I2C 通信正常。 0x02错误状态为0x00。  但是,“有效”为低电平,0xC3 ASRC 状态 ASRC1/2时钟错误和 ASRC1/2被静音。  

 是否有人曾发生过这种情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您是否能够播放任何音频、或者您是否在任何模式/设置中看到有效高电平?

    我看到、两个 ASRC 都配置为左对齐16位。 您确定使用的是16位吗?

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    在任何 模式/设置下播放时、无输出且 VALID 为低电平。

    当在0x04系统控制2中设置 D4=1 (DAP 自动停用)时,TAS5558输出 PWM 的有效为高电平和 PWM (50/50),但没有声音……并且 PWM 不是384K。  

    一旦将00写入0x12、 所有寄存器值被恢复为它们的缺省值。

    我确信输入信号是16位左对齐、即1KHz。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    写入0x12无法清除其他寄存器设置。 我认为您的编程/回读有问题。

    请告诉我您从复位到希望播放音频的整个 TAS5558寄存器编程过程。 我将在我的设置中尝试它。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    1、在 reset.rtf 之后重置-dump

    2、将00写入0x12

    3、将00-01-00-66写入0xC4 (L-J 16位)

    4、将 A0写入0x03

    5、将00-00-00-48写入0xD9

    6、setting.rtf 之后转储

    7、将  00写入0x12  清除寄存器设置

    8、转储 end.rtf

    在设置期间有一个信号输入。

    此致、

    e2e.ti.com/.../After-Reset.rtfe2e.ti.com/.../After-setting.rtfe2e.ti.com/.../end.rtf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    复位后、我看不到您的转储中有任何问题。

    按顺序执行步骤后、我在步骤(4)后获得有效的高电平。 你不会得到相同的吗?

    设置后、我看不到您的转储中有任何问题。

    我仍然不确定是什么导致了 end.rtf 中的结果、我在 EVM 上看不到这种行为。

    写入0x12不应清除任何寄存器。 为什么要再次写入0x12?

    您是否监测了电源以确保它们不会导致复位?

    您有 EVM 吗? 您是否在多个电路板上尝试过此操作?

    请在 Sideladamsky (at) ti (dot) com 向我发送您的原理图。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    首先、感谢您的快速响应。

    调试完成后、我发现 仅启用了一个 ARSC、TAS5558就可以工作。 当启用两个 ASRC 时、 较大的工作电流(大于210mA)会导致3.3电压降。 TAS5558复位…

    我修复了我的电源电路。  TAS5558工作得很好。 谢谢你。

    此致、