This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIX4192-Q1:是 DIT 所需的主 CLK

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: DIX4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686998/dix4192-q1-is-the-master-clk-needed-for-dit

器件型号:DIX4192-Q1
主题中讨论的其他器件:DIX4192

如果 DIX4192的端口 A 用作 I2S 从站、并且仅 DIT 用于发送 SPDIF 数据。 在这种情况下,MCLK 应该 DSP 的 CLK 同步。

外部晶体是否适合此用例?

还是只有来自 DSP 的 clk 是可以的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在从模式下操作端口时、MCLK 应主器件同步、MCLK 通常来自主器件。

    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在 DIX4192_Q1第 13页的数据表中、我们可以看到"在从模式下、端口不需要主时钟、因为左/右字和位时钟是输入、来自用作串行总线时序主控的外部音频设备。 在主机模式下、串行端口从所选的主时钟源 MCLK、RXCKI 或 RXCKO 中获得左/右字和位时钟输出。"  因此、我的理解是、当端口配置为从端口时、不需要 MCLK。

    但是数据表显示、DIT 模块需要 MCLK、并且该 CLK 是否应该串行端口 A/B 的主器件同步? 原因是什么?

    在最后一个答案中、您为什么说 CLK 应该与主器件同步? 我可以在其他 IC 的数据表中看到同步要求、但 DIX4192有所不同、这说明在从模式下不需要更成熟的时钟。 请您解释原因吗?

    您可以直接向我发送电子邮件、这更方便。 Fei、jiang@yfve.com.cn 中国北京时间上午8:00至22:00提供。