This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4222:立体声通道和 I2S COM 序列的每个引脚的分辨率

Guru**** 2538070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686910/pcm4222-resolution-of-each-pin-of-a-stereo-channel-and-i2s-com-sequence

器件型号:PCM4222

我想知道、具有2.8Vpp 的立体声通道输入对(VIN)的每个引脚是否具有24位分辨率、而不是整个通道5.6Vpp、如果正确、左对齐通信中某个采样的有效负载数据大小将具有48/64位 每个通道或 I2S 协议都会从有效负载数据来自哪个引脚进行交替(下面对这两种情况进行了说明)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rinaldi、

    欢迎加入 e2e 社区!

    让我澄清一下左平衡(LJ)和 TDM 模式下的几个问题。 如您所知、I2S 和 LJ 格式支持两通道音频输出数据、 TDM 数据格式可在单条数据线上支持多达八通道的音频输出数据。

    为了在这两种模式下添加更多详细信息、让我们也看看主从模式下的每种模式-

    I2S 和 LJ 数据格式-
    在主模式下、主模式下的 BCK 时钟输出速率是固定的、正常模式为128fS、双速和四速模式为64fS。

    在从机模式下、建议在正常模式下使用64fS 或128fS 的时钟输入速率、而在双速率和四速率模式下使用64fS。

    TDM 数据格式-
    BCK 速率取决于从机或主机操作的采样模式。  对于正常采样、BCK 必须为256fS。 双速模式需要128fS、而四速模式 需要64fS。 此要求将 TDM 格式传输的最大通道数限制为 正常模式下8个、双速率模式下4个、四速率模式下2个。

    FMT1[引脚43]/FMT0[引脚44]将指示模式(TDM/LJ/I2S)、而 SUB1[引脚25]/SUB0[引脚26]将指示子帧分配。  

    希望这澄清了您关于有效载荷数据的问题。


    此致、
    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ravi、我实际上更关注每通道引脚的分辨率。 但我刚刚意识到、我错误地考虑了 Vp 而非 Vpp、这会使 ADC 大幅降级。 整个通道的24位 I'ts 分辨率和0至5.6V 与24位分辨率的值相关。  

    再次感谢你。