This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:询问 TAS5753寄存器设置

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/699319/tas5753md-asking-for-the-tas5753-register-setting

器件型号:TAS5753MD

 

大家好、

客户对一些寄存器和一些保留寄存器有疑问。

您能否提供有关寄存器字节定义的评论?

 

(1)         子地址0x3A 字节编号和数据表默认值字节编号不同… (字节是4字节..但default 卻是8字节)

(2)         子地址0x4A 字节编号和数据表默认值字节编号不同… (字节为4字节...但数据表默认为12字节)

(3)         子地址0x52字节编号和数据表默认值字节编号不同… (字节为16字节... 但数据表默认值为12字节)

(4)         子地址0x54字节编号和数据表默认值字节编号不同… (字节为16字节... 但数据表默认值为12字节)

(5)         0x78~ 0xF7字节编号是多少?????? ……… 128字节或4字节足够了?

    

(6)         0xFA ~0xFF 为6字节...但字节编号和数据表默认值均为4字节

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、
    数据表中存在拼写错误。 其中大多数用于保留寄存器、因此实际上不会影响用户的固件设计。
    1.寄存器0x3a - 8字节
    2.寄存器0x4a - 12字节
    3.寄存器0x52 - 12字节、与数据表说明相同。 您是指寄存器0x53吗? 它也是12字节。
    4.寄存器0x54 - 12字节
    5.寄存器0x78~0xF7 -每个寄存器4字节
    6.寄存器0xFA~0xFF -每个寄存器4字节
    编程过程中、请勿触摸保留的再计。
    此致、
    郑少文