This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424LQ1EVM:无法访问 PPC3软件、多次尝试失败

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/687055/tas6424lq1evm-cannot-get-access-to-ppc3-software-several-attempts-have-failed

器件型号:TAS6424LQ1EVM
主题中讨论的其他器件:TAS6424

我有一个 TAS6424Q1EVM 电路板、这是我大约6周前从 DigiKey 购买的。 我被授予访问 PPC3软件的 TAS6424扩展名的权限、但无法访问 PPC3软件本身、也无法访问有关如何获取该软件的说明。

我已向 TI 发送了大量访问 PPC3软件的请求、但这些请求 已被忽略。

因此、无法测试此器件并将其用于新设计。  TI 应该意识到、设置评估器件的障碍不会鼓励工程师整合其器件。

请告诉我如何访问 PPC3软件。

此致、

Gordon Cook

剑桥声音管理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登、
    我刚刚更新了您的访问权限、应该会向您发送一封新的电子邮件。 请回复您的反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gregg、
    感谢您的快速回复。

    当我转至"我的安全软件"页面时、我阅读了以下内容:
    "要进行安装、只需打开 PurePath Console 3并单击登录即可。 然后、这些应用程序应出现在 Available EVM Apps 下。 有关详细信息、请参阅下面的用户手册。"

    我看不到任何打开 PurePathConsole3或下载该软件的位置。 我缺少什么?
    此致、
    Gordon Cook
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    戈登、
    您需要安装 PurePath 控制台3。 我已通过电子邮件为您提供了链接。