请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3140D2 尊敬的 Sirs:
我的客户询问了在 TPA3140D2的 SD&F 故障引脚与 GND 之间的附加电容器。
SD 和 FAULT 引脚短路。
附加电容器额定值为0.1uF。
是否可以添加该电容器?
虽然我认为添加电容器不是问题、但我认为有必要确认上电/断电时的时间常数。
是这样吗?
kΩ、在数据表第21页的建议电路中、SD/故障引脚以10 μ s 的电流连接。
请告诉我设置此值的原因。
此致、
哈塞伯