This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3140D2:TPA3140D2的 SD 和故障引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3140D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686794/tpa3140d2-sd-and-fault-pin-for-tpa3140d2

器件型号:TPA3140D2

尊敬的 Sirs:

我的客户询问了在 TPA3140D2的 SD&F 故障引脚与 GND 之间的附加电容器。

SD 和 FAULT 引脚短路。

附加电容器额定值为0.1uF。

是否可以添加该电容器?

虽然我认为添加电容器不是问题、但我认为有必要确认上电/断电时的时间常数。

是这样吗?

kΩ、在数据表第21页的建议电路中、SD/故障引脚以10 μ s 的电流连接。

请告诉我设置此值的原因。

此致、

哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hasebe-San、
    SD/FAULT 引脚上的上拉电阻值不能太低、因为值太 低会导致高空闲电流。 此外、它不能太大、因为值太大会导致较长的 RC 时间常数。 因此、10kohm 电阻器通常是一个很好的选择、可以满足这两个要求。 您可以在 SD/FAULT 引脚上添加一个适当的电容器、以将其上的噪声去耦。
    此致、
    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    再次确认、我的问题涉及连接到 GND 的电容器。
    我不会询问有关上拉电阻的问题。
    数据表中的电阻是串联电阻。
    kΩ/ FAULT 引脚为开路/漏极、但在 SD 引脚和短路的情况下没有上拉或下拉电阻、并且它是一个串联连接电阻(10k Ω)的电路。
    我 kΩ、只要与微处理器等连接作为关断控制连接的器件通过这个10 μ s 连接、就不会出现任何问题。
    是这样吗?
    我还了解了如何使用此串联电阻器和客户添加的电容器配置 RC 的时间常数。
    是这样吗?

    此致、
    哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hasebe-San、
    感谢您的解释。 您的理解是正确的。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shaw-San、您好!

    感谢你的答复。
    我理解它们。
    我将向客户解释这些内容。

    此致、
    哈塞伯