Other Parts Discussed in Thread: PGA2320, LT1054
主题中讨论的其他器件: LT1054
您好!
我想知道是否可以为 PGA2320的模拟部件提供30VDC 单电压而不是+/-15VDC?
当然、数字部件将提供3.3或5VDC 等电压。
此致
弗洛里安
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Alexander、
感谢您的回复。 我的主要关注点是保持良好(低)的本底噪声水平以及三个噪声水平。 目标应用是非常高端的音频放大器。
我需要对音量进行数字控制、那么我对 PGA23xx 组件非常感兴趣。
简单的方法实际上是为 PGA23xx 生成双电源、但这是我唯一需要这种对称电源的部分、而这种对称电源似乎很复杂、 PGA23xx 的 PSRR 约为100dB、我需要 PGA23xx 生成的 THD+N 不超过110dB (这就是我使用此高端组件的原因)、 因此、我必须为正电源轨使用超低噪声 LDO、然后为负电源轨使用 LT1054等电压逆变器、这很复杂。
另一种解决方案是将 PGA2320xx 直接集成到我的放大器设计中,但我需要它来支持0-24V 主轨电压,如果我选择此解决方案,我是否可以使用某种电平转换器将 CMOS 电平调整为12V - 12+3.3V 电平? 也许一种明智的方法是使用一些光耦合器或磁耦合器来转换电平并在数字和模拟电路之间获得强大的隔离?
此致、
弗洛里安
您好、Florian、
只要您提升接地电势和数字接口、这应该起作用。 如果您的模拟输入和输出处于不同的直流电平、则需要添加电容器以阻止该直流失调电压。 我建议添加一个运算放大器来为 PGA 接地端子提供缓冲的1/2 Vs 电压。 然后、您的电平转换可以使用光耦合器或任何其他隔离系统。
请记住、虽然添加电压逆变器和低噪声 LDO 会增加一些复杂性、但最终可能比在单电源配置下运行 PGA 更简单。