This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5755M:TAS5755M:2.1应用

Guru**** 2397595 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5755M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686791/tas5755m-tas5755m-2-1-application

器件型号:TAS5755M

您好!

       我对使用 TAS5755M 有一些疑问。

       在2.1应用中、应用图如下所示:

       当2.1模式的应用如下时、

       功率放大器 OUT_A 和 OUT_B 的输出是正还是负?

       此外、OUT_C 和 OUT_D 是正还是负?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    YISYUAN、您好!
    在2.1模式下、寄存器0x25设置为值0x01-01-32-45。 L+(左声道)信号分配给 OUTA、R+(右声道)信号分配给 OUTB、S+(低音炮声道)信号分配给 OUTA、S-(负极低音炮声道)分配给 OUTD。
    此致、
    郑少文