This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:VDD 输入

Guru**** 2415460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698972/tpa3251-vdd-input

器件型号:TPA3251

您好!

在 TPA3251的数据表(SLASE40D、第26页、图27)中、输入 GVDD 上有低通滤波器(3.3 Ω- 100nF)、输入 VDD 上有电容器(470uF 和100nF)。 但在用户指南 TPA3251D2EVM (SLVUAG8A、第14页、图6)中、输入 VDD 上有一个低通滤波器(3.3欧姆- 100nF)、输入 GVDD 上只有电容器。

那么、哪一个是好的原理图?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迪迪埃、

    EVM 不使用额外的470uF、因为我们知道我们的12V 稳压器不需要它。 这种情况出现在数据表中的原因是、我们希望一些客户使用比我们更糟糕的12V 电源作为备用电源、我们建议使用470uF。 该 EVM 还具有安装0欧姆电阻器的位置。 如果有人需要分离电源、则这些是部分原因、但如果我们发现需要更多滤波、则可以添加串联电阻。

    最后、如果您有额外组件的空间和成本、我会为这些组件留一个位置、然后根据需要填充它们。

    此致、

    -Adam