This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5753MD:在启动期间是否需要断开 I2C 线路?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686784/tas5753md-do-i-need-to-disconnect-i2c-lines-during-start-up

器件型号:TAS5753MD

TAS5753数据表要求在 DVDD 上升前将所有数字输入保持在低电平。  但我的 I2C 线路自然会被上拉而不是下拉。  似乎我需要使用具有使能线路的开关或电平转换器将线路与 TAS5753隔离、以确保这些线路在加电时处于低电平。  您是否对加电期间如何处理这些线路有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    对于加电序列、请确保 PDN 和 RST 处于低电压状态、直到 AVDD/DVDD 和 PVDD 加电且稳定。 通过这种方式、可以避免加电期间出现噼啪噪声。 因此、RST 和 PDN 引脚可通过~10kOhm 电阻下拉至 GND。 我认为在上电期间 I2C 上拉至高电压不存在任何问题。
    此致、
    郑少文