This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:TAS2505-Q1的 ANR 和 ANL 引脚:

Guru**** 2415560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698909/tas2505-q1-anr-and-anl-pin-of-tas2505-q1

器件型号:TAS2505-Q1

 

  1.  如果输入是模拟信号、ANR 和 ANL 是否支持差分输入?
  2. 如果输入是 PCM 的数字信号、 则输出 SPKP 和 SPKM 是否为差分信号?

 

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Junlong、您好!

    下面我将对您的问题进行评论:
    1、可以采用不同的路由方式对模拟输入进行路由、差分是其中之一。 您可以在 GUI 图中看到路由方案:

    2. D 类输出 SPKP 和 SPKM 始终为差动、扬声器通过 BTL 连接连接。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器