This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/LM1875:使用 LM1875时出现问题

Guru**** 2395265 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, LM1875, OPA564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686235/tina-spice-lm1875-problem-using-lm1875

器件型号:LM1875
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA564

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好!

我正在尝试进行校准、因此我必须使用函数发生器的正弦信号。 我的发生器可以提供高达200mA @10V p 的信号、但如果可能、我当然会尝试使用更少的电流。 遗憾的是、我需要一个电流源、我认为 LM1875可以解决我的问题、因为它可以从我的发生器获取所需的输入信号。 我的"电气负载"需要高达 +-1、2 A 的电流、这相当于50Hz 下的+-0、5V (即电压限制)。 因此我认为使用 LM 1875是一个不错的主意,它可以与一个电气变压器1/20连接,然后使用发电机,我可以在我想要的位置设置电压。 因此、我使用 TINA 进行了仿真、但遗憾的是、它没有提供我希望看到的结果。 根据我的应用、我应该在峰值为1、2A 时看到0、5V 电压作为负载 R6、但不会发生这种情况。 这是一个问题、与我使用 LM1875的想法有关、还是我错过了有关仿真的一些内容? 我的另一个想法是、仅使用变压器、但我可能可以实现我的仿真、只有当我将发生器的电压设置 为10 Vpeak 时、我不确定我是否能够真正获得预期值。 这就是使用 LM1875的原因。 但功率运算放大器是否也能为我提供解决方案,如果是,哪一个?  
附加后、您可以找到仿真的原理图和输出。 没有 R6电阻器的同一电路根本不起作用。 我知道该 IC 是专为音频应用而设计的、但我想相信它也可能是我的应用的解决方案、不能是吗?   


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Georgios、

    我已经使用 TINA-TI 对您的电路进行了仿真、即使没有 R6也能正常工作。 但我采用了另一个变压器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    非常感谢您的有用评论。 您能否提供一些有关您所使用的变压器的额外信息,以及您在电路中还有哪些变化? 之所以使用这款器件、是因为它使用 mouser.de (我位于德国)很容易找到。  
    提前感谢您。

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Georgios、

    以下是我的 simu 的结果:

    您可以看到1Vp 的输入电压、OPAMP VM1的输出电压为6Vp、R1 VM2上的输出电压为300mVp。 还显示了流经 R1的857mAp 输出电流。

    实际上、变压器可能会引入不需要的绕组和绕组间电容、这可能需要在变压器前面的 OPAMP 输出端插入隔离电阻。

    e2e.ti.com/.../georgios.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kai、

    我最起码要感谢大家、因为今天结束时、这似乎是一个模拟问题。 最后一个问题:如果我想避免使用变压器,您认为使用 OPA 564也可以解决问题吗?

    此致、
    乔治
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    非常感谢您的仿真!

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    当音频功率放大器驱动低频性能不足的变压器时、可能会因变压器内核饱和而导致某些问题。 请在本文档 中找到更多说明:www.ti.com/.../sloa133.pdf
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好!

    非常感谢您的评论。 同样考虑到这种情况、我尝试寻找一种替代解决方案、以避免使用变压器。 我们的想法是使用 OPA 564 、尽管我尚未进行任何仿真。 您认为它会起作用吗?  
    我期待收到您的回复。

    此致、
    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:
    感谢你的答复。 很抱歉、我不熟悉 OPA564、因为此论坛涉及音频器件。 您能否在"通用放大器"论坛中创建标题为"OPA564"的新帖子? 此器件的 TI 应用工程师将为您提供有关此器件的最专业的答案。 谢谢!
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的乔治:

    OPA564将无法工作、因为它会过热。 如果我理解正确、您将根据0.5V 的压降将1.2A 的电流驱动到417mR 的负载中? 在这种情况下、运算放大器必须消耗几乎为1.2A 的全电源电压、这对于 OPA564来说太大。 另请参见数据表的图45和46。

    您应该选择具有更高输出电流额定值和改进冷却的功率 OPAMP。 此外、您还可以在运算放大器的输出和负载之间插入一个电阻、以降低运算放大器的热耗散。 保持低电源电压也会有所帮助。

    Kai