This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找适合我的项目的立体声音频 ADC 时需要帮助。

Guru**** 2761535 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695456/need-help-finding-the-best-stereo-audio-adc-for-my-project

主题中讨论的其他器件:PCM1862

您好!

我的项目需要一个立体声音频 ADC。 它应支持至少96KHz 的采样率、16位字长和 SPI 通信。 我需要 SPI 通信、因为我没有将所有 I2S 总线引脚映射到开发板的输出。 此外、芯片的封装不应是 BGA、因此我可以更轻松地焊接电路板。

有人可以推荐 具有这些规格的 ADC 吗?   

谢谢你。  

此致、

工业 Gastón Vallasciani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

     

    我假设您需要 SPI 接口进行控制、对吧?。 如果是、我们有几个音频 ADC 可满足您的要求、具体取决于您的\系统和电源规格的复杂性。 PCM1862可能是一个不错的选择、该器件是一款具有 SPI 接口选项的高性能音频 ADC、用于进行控制。 封装为30引脚 TSSOP、焊料可能不复杂。

    如果您需要 SPI 接口来发送数字音频数据、那么恐怕我们没有一个 ADC 能够支持该数据、因为我们的器件仅支持数字音频的 PCM (I²S、LJ、RJ)格式。 您是否可以调整 SPI 数据以与 PCM 数据兼容?如果可以、我们提供了一份应用手册、该应用手册对您的实施非常有用。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的回答、我需要 SPI 通信来发送音频信号、因为我使用的开发板尚未将微控制器的所有引脚映射 到硼层。

    在项目中、我需要创建音频信号(frec 96kHz、Resol 至少16位)、对其进行一些处理、然后使用 DAC 生成它。 您能否为这 类应用推荐一款具有 ARM M4微控制器的低成本开发套件?

    此致、

    Gastón μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaston、

    感谢您的反馈。 如果音频接口就是这种情况、恐怕我们唯一的帮助就是我之前提到的文档。 遗憾的是、我不知道具有这些特性的处理器或开发套件。 也许 E2E 社区的某个人可以为您的应用推荐开发套件。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师