This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NEC 4570运算放大器的替代产品

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695696/replacement-for-nec-4570-op-amp

主题中讨论的其他器件:OPA1612

我有一个 Tascam BR-20卷带磁带记录器。 我想用最近设计的面向音响/专业音频的芯片替换音频路径中的12个 NEC 4570运算放大器。 我认为 TI 1612是一个合适的替代产品、但它显然不提供 DIP 8格式。 是否有人推荐 NEC 4570的合适替代产品。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、小、

    在不了解原始电路的情况下、通常很难推荐将 OPAMP 作为直接替换器件。 许多参数可能很重要、不仅仅是"音频"性能。 例如、OPA1612是一款40MHz 运算放大器。 UPC4570只能为7MHz。 布局和去耦测量是否足以处理40MHz 运算放大器? 或看到最大差分输入电压。 UPC4570可承受+/-30V 电压。 OPA1612在输入端之间具有背靠背保护二极管、并且仅通过额外的限流电阻器即可承受更高的差分电压。

    此外、您的器件是磁带记录器、磁性音频磁带因其巨大的失真而闻名、这种失真比 OPAMP 高几十年。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、小、

    您能否为我提供有关您的应用的更多详细信息?
    我需要更多详细信息、以便为您推荐合适的器件。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、小、

    我没有听到您的反馈。 我假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需用更多信息回复此帖子、如果此帖子因超时而锁定、则创建一个新帖子。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师