This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:典型电流限制值

Guru**** 2592270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/698050/tas2505-typical-current-limit-value

器件型号:TAS2505

大家好、团队、

我发现 TAS2505中存在电流限制、但数据表中未标记典型的电流限制值。

您能否确认电流限制值?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    您想知道有源电流的电源轨是什么? 如果它用于耳机或扬声器驱动器、则取决于正在播放的信号和负载阻抗。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊万

    电源电压为5V、扬声器为4欧姆和8欧姆。

    谢谢。
    Johnny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    在 SPKVDD 上、D 类驱动器可在4欧姆范围内达到700mA、具有满量程输入信号和最大增益设置;不过、这不会触发保护。
    对于 D 类驱动器、保护重点在于负载上的短路。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    您是否意味着即使电流达到700mA、也不会触发过流保护?

    8 Ω 扬声器的过流限制如何?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Johnny、

    是的、这不会触发保护。 尽管由于饱和可能会导致信号严重失真、但器件仍在运行。
    由于阻抗更高、8欧姆电阻的电流将更低。
    请注意、这仅适用于 D 类驱动器、耳机驱动器具有不同的保护方案。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器