This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LME49721:2KHz 时的转角频率?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LME49720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686163/lme49721-corner-freq-at-2khz

器件型号:LME49721
主题中讨论的其他器件:LME49720

大家好、

我的客户有以下问题。 请在这里帮助我们。

数据表显示1/f 转角频率为2000Hz。 对于音频运算放大器而言、这会非常糟糕、我认为这是不正确的。

 

到目前为止、我们的测量结果未显示此频率下的噪声增加(请参阅所附图像)。 测量结果显示、由于50Hz 电压电源、150Hz 频率下会出现一些噪声尖峰、但2kHz 频率下的噪声已增加不可见

 您能告诉我2kHz 的给定1/f 转角是否正确?

  • 您是否可能已经针对电压和电流噪声密度测量过频率的噪声图
  • 此时电压仅增加、还是电流噪声增加?

提前感谢、
尼德胡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼德胡、您好!

    转角频率的2kHz 规格必须为拼写错误。 它应该是200Hz。
    您可以基于其他类似的工艺器件规格、如 LME49720;LME49720数据表中的图34和35显示了电压和电流噪声密度与频率间的关系图。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器