This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:输入需要偏置电路?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697417/pcm1808-input-needs-biasing-circuit

器件型号:PCM1808

大家好、

根据 PCM1808数据表、规格说明最大额定值最小输入为-0.3V。 但我们的参考电路未显示任何偏置电路、请问原因是什么?  

谢谢。

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    PCM1808在输入引脚中具有直流共模电压(器件上的 Vref)、输入上的去耦电容用于隔离从输入信号到输入引脚的 DEC 电平。 电容将安装在输入引脚的共模电压上之前以接地电平为中心的输入信号、这是测量绝对最大值的地方。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的反馈。 我现在明白了。

    您是否知道 PCM1808 数据表的任何页面 是否说明输入级具有内部偏置、我找不到它。 或者、这对于我们所有的音频 ADC 输入级来说都是通用的、我们不需要任何外部偏置电阻器、而只需要一个交流耦合电容器。

    谢谢

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    这是我们几乎所有音频器件的通用配置、您通常可以在数据表的 ADC 部分(如果可用)中找到相关说明。

    PCM1808是一款简单的器件、ADC 没有特殊功能、因此数据表保持简单。 通常、我们器件的典型应用部分重点介绍了可用作基准的推荐电路。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师