This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:TLV320AIC3262 -如何使用数字麦克风输入执行 AGC?

Guru**** 2434370 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685424/tlv320aic3262-tlv320aic3262---how-to-do-agc-with-digital-mic-input

器件型号:TLV320AIC3262

我有 一个具有数字 MEMS 麦克风输入(Knowles SPK0415HM4H-B-7)的 TLV320AIC3262。

该应用是与智能手机类似的手持通信设备。 因此、主要捕获语音音频、有时在嘈杂的环境中。

我需要对数字麦克风实施 AGC、以确保 AIC3262到主机系统的一致音频输出 为-16dBm0。

从我所读的所有内容中可以看到、PurePath Studio 仅支持模拟麦克风输入上的 AGC、而不支持数字麦克风输入。

如何 使用数字麦克风在 TLV320AIC3262中实现 AGC?

提前感谢您提供的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们的 PurePath Studio 和 TLV320AIC3262专家 Diego 正在度假、但他明天会回来。  

    我对 PPS AGC 的印象是、它是完全数字化的、并且在 DSP 内。  在这种情况下、输入是来自模拟麦克风还是数字麦克风并不重要。   有一个可通过书籍0第0页寄存器86-101进行配置的 AGC、它使用模拟 PGA、 这意味着它不能与 PDM 输入配合使用。  您是否有 EVM 可以尝试此操作?   

    迭戈明天会回来,他一定会说。   

    此致、  

    -Steve Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如 Steve 所说、器件 miniDSP 中的 AGC 在数字域中工作、与 ADC 之前的 AGC 不同、ADC 之前的 AGC 可以被视为模拟域中的 AGC。 miniDSP 中的 AGC 能够处理数字麦克风数据。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您的确认。

    是否可以使用 PurePath Studio 添加和配置 miniDSP AGC?

    如果是、如何操作?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    PPS 中的 AGC 位于动态处理下的组件窗口中。 将 AGC2块拖到流程图中。 您可以右键单击 AGC 块并打开属性窗口。 所有控制参数都在这里。

    此致、
    -Steve Wilson