This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211:PCM9211

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697927/pcm9211-pcm9211

器件型号:PCM9211

 我想问、如果384kHz 信号进入 IC PCM9211、会发生什么情况? 此 IC 仅支持216kHz、是否会损坏 IC 或不会发生任何情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamad、

    这不会损坏 PCM9211、但 PCM9211不能与384khz 信号一起工作。

    -Steve Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamad、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品!

    PCM9211支持高达216KHz 的采样率、如果您提供384KHz 的信号、则器件很可能无法正常运行、并且可能会发生时钟错误。

    由于这不是该器 件支持的采样率、因此我们没有测试或验证数据来验证使用384KHz 运行 PCM9211会产生什么结果。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师