This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:TLV320AIC3204时钟计算帮助

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/686182/tlv320dac3203-tlv320aic3204-clock-calculation-help-please

器件型号:TLV320DAC3203

您好,

我从外部晶体提供的 MCLK 为12288000。 使用此时钟、我能否使用 PLL 生成44.1kHz 和48kHz。如果可能、请帮助获取分频器值(P、J、D、R、NDAC、MDAC、DOSR)。

谢谢、

Mani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mani、

    如果 MCLK = 12.288MHz、您可以为时钟设置寄存器设置以下值:
    48kHz -> PLL =关闭、NDAC = 1、MDAC = 2、DOSR = 128
    44.1kHz -> PLL =打开、PLL_P = 1、PLL_R = 1、PLL_J = 6、PLL_D = 8906、 NDAC = 3、MDAC = 5、DOSR = 128

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器