This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3131D2:当输出短接在一起时、FAULTZ 不会触发

Guru**** 2510495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3131D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685814/tpa3131d2-faultz-not-triggered-when-outputs-are-shorted-together

器件型号:TPA3131D2

尊敬的专家:

我正在从事一项设计、其中 TPA3131D2用于增益为20dB 的单声道配置。 当输出短接在一起时、应触发 FAULTZ。 相反、TPA3131D2仍然继续驱动负载。 因此、该器件从电源消耗大量电流。 当输出对地短路时、FAULTZ 被正常触发。 什么可能导致此类行为?

设计与 TPA3131D2 EVM 大致相同。 使用 EVM 进行测试时、当输出短接在一起时会触发 FAULTZ。

谢谢!

Rgds、

Juha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juha、
    如果 TPA3131D2上的输出电流超过3.4A 左右、则会触发 OC 故障。 您是否测量了输出电流? 您能否放大输入振幅以查看是否可以触发 OC 故障?
    此致、
    郑少文