This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2553:AIN 通道的 PWM 输入

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697815/tas2553-pwm-input-to-the-ain-channels

器件型号:TAS2553

在我的应用中、我希望暂时使用单端 PWM 输入、并在稍后日期切换到同一 PCB 上的 PDM 输入。 在任一种情况下、我都需要通过 I2C (或 SPI)进行音量控制。  我有几个与此用途相关的问题。 首先、对 AIN 使用单端 PWM 输入是否存在任何问题(假设我在外部放置一个简单的滤波器)? 使用这种方法时、我可以期望输出的频率范围是多少? 其次、使用 PDM 的输出在64 x 48,000 Hz 时的预期频率范围是多少? (我假设整个20kHz 正范围。) 最后、如果该芯片不是理想的解决方案、那么可能是更好的芯片。 我的功率要求为0.5至2W IN 至8欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    我的同事将尽快回答您的所有问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    下面是使用模拟输入的频率响应的捕获。 请考虑使用 fc = 33kHz 的滤波器将数字开关信号转换为模拟信号以进行测量。

    下面还介绍了使用数字输入的频率响应捕获。 请注意、频率响应取决于使用的采样频率、因为这会设置 DAC 的内插滤波器的 fc。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器