This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766 SDOUT 泄漏问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697514/tas5766m-question-of-tas5766-sdout-leakage

器件型号:TAS5766M

您好、Sirs、

请参阅示波器波形、 TAS5766的 SDOUT 保持其最新状态 、即 BCLK 关闭、 从而在 挂起模式(D3/S3/S4/S5)下产生泄漏问题。  



  可以通过在进入挂起模式之前发送"W98 08 00"和 在恢复正常运行(S0/S3)后发送"W98 08 20"来解决此问题。 但是、我们是否有更好的建议 、在  不写入任何参数的情况下关闭 BCLK 时将 SDOUT 变为逻辑低电平?

谢谢、此致、

陈耀恩
2018年6月8日     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    由于我们已经通过电话进行了讨论、我现在将关闭此主题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Andy。 我们通过 在不需要 SDOUT 时写入页0x00、寄存器0x08=0x00来解决此问题...Wayne Chen