This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5733L:TAS5756M PurePath 母板是否支持 TAS5733L?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697666/tas5733l-can-tas5756m-purepath-mother-board-support-tas5733l

器件型号:TAS5733L

大家好、  

  我们有 TAS5756MEVM+ PurePath 主板 、它们可以正常运行。 现在我们使用 TAS5733L 放大器开发扬声器,我们是否可以使用此主板通过 I2C 调试 TAS5733L?

 我们的主板版本是 AIP006F、如下所示。  连接方式、如图2。 但软件指示"硬件不正确。 你能提供帮助吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agril、

    PPCMB 还应支持 TAS5733L。 我在您的硬件连接中找不到明显的问题。 您是否 在 PPC3 GUI 中使用 TAS7533L 应用?  您可以对 AMP 器件中的寄存器进行硬件检查和读/写操作、它是否起作用?

    此致、

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Shawn
    是,我们使用 TAS5733L 应用。 我们可以在 AMP 器件中读取/写入寄存器、我们可以通过 i2c 控制音量。
    我们在 TAS5733L 和 MCU 之间断开 i2c 电路、并通过 Fly Line 在 PPCMB 和5733L 之间连接 i2c、对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Agril、
    您所做的是正确的。 我认为您的设置没有任何问题、因为 I2C 读取/写入操作正常。 PPC3软件在初始化期间读取器件 ID、我认为您的 AMP 器件具有与 EVM 不同的器件 ID、这会导致故障。 您可以处理此故障。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shawn

     现在,我 找到了两个 I2C 连接器,需要我选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Agile、
    请将 I2C 连接到橙色连接器"SDA"和"SCL"或 JP3。
    此致、
    郑少文