This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:如何设置 PLIMIT?

Guru**** 2426950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685701/tpa3128d2-how-to-set-plimit

器件型号:TPA3128D2

您好、先生、

如果我使用2个 TPA3128D2、规格为2x30W 和2x15W、4 Ω 扬声器、PVCC=24V、

我的 Plimit 配置是否有任何建议?

R 至 GND? R 至 GVDD? PLIMIT 电压和输出电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    PLIMIT 功能是对扬声器的粗略保护。 您可以使用数据表中第16页的公式计算 PLIMIT 引脚上的电压。 让我们以30W@10% THD 和4 Ω 负载为例。 PoUT (未削波)= 30/1.25 = 24W。 RS 包括 Rdson、电感器 DCR 和扬声器导线电阻。 假设 Rs=140m Ω、Vp 由公式计算、Vp=14.83V。 然后 Vplimit =~ VP/4 = 3.7V。 这一结果在很大程度上取决于实际应用(电感器 DCR、电缆电阻… )。 选择合适的两个电阻器来分压 GVDD 电压、使 PLIMIT 上的电压约为3.7V。 请参阅第7.3.4节中的更多详细说明、我们的 EVM 非常值得购买: www.ti.com/.../slou457.pdf
    此致、
    郑少文