This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2901:PCM2901

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM2912

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/685433/pcm2901-pcm2901

器件型号:PCM2901
主题中讨论的其他器件:PCM2912

请帮助我选择芯片来开发 Android 单通道 USB 音频接口(

版本5和更高版本)。 机箱的尺寸应紧凑轻便。 请参阅下面的。

  • 高质量仪器级1/4英寸 Hi-Z 输入插孔
  • USB 音频类1.0
  • 前置放大器增益控制
  • 24位 A/D 转换
  • 44.1和48kHz 采样率
  • 由移动设备或 USB 供电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!

    我们所有的 USB 编解码器都具有16位 ADC。

    PCM2912具有前置放大器增益和其他特性。

    此致、
    -Steve Wilson