This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3107:扬声器的输出滤波器电路

Guru**** 2386480 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697121/tlv320aic3107-output-filter-circuit-for-speaker

器件型号:TLV320AIC3107

您好、Steve、

您能否为编解码器的扬声器输出建议和输出滤波器电路? 我们在附加的图像中选择了。 是否需要添加更多内容?

我们是否必须为差分音频信号跟踪保持任何阻抗?

SPVDD=3.7-4.2V

扬声器= 8Ω Ω、0.7W/1W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darsheen、

    TLV320AIC3107无需滤波器、但如果您希望使用滤波器来降低 EMI、可参考  应用报告。 该报告没有专门提到 TLV320AIC3107系列、 但该放大器与 AIC31xx 放大器足够相似、因此仍然相关。

    您能否澄清第二个问题?  "我们是否必须为差分音频信号跟踪保持任何阻抗?"

    此致

    -Steve Wilson  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    谢谢、我按照应用手册中的建议使用了 EMI 滤波器。

    对于我的第二个问题,我想知道,我们是否需要扬声器音频信号的差动轨道布局? 即从编解码器到扬声器的轨道宽度和长度应保持相同!! 此外、我们是否必须保持90Ω Ω 的阻抗... 我们放置在 PCB 上的轨道?

    谢谢、

    Darsheen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Darsheen、
    我看到你说什么。 与高速 ADC 或 DAC 一样、差分路由并不是超级关键。 您可以在 EVM 用户指南的第38-40页上看到 EVM 的布局。 我们使布线宽度保持不变、并将其布线在一起、但您可以看到长度不完全相同。 我认为这是一种"好的形式"、但如果它们不相同、你就不会破坏所有东西。
    此致、
    -Steve Wilson