This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:回波消除

Guru**** 2415450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696179/tas5825m-echo-cancellation

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件: TAS5782M

 

你好

我们可以在 TAS5825M 数据表的第1页看到有关"回波抵消"的说明。

请告诉我、客户如何使用 SDOUT 实现回波消除?  

我在 slaa786中看不到回波抵消的任何信息。

http://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slaa786/slaa786.pdf

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kanjin、

    TAS5825M 的内部 DSP 未运行任何回波消除算法。 这些算法必须在主机处理器中运行。
    TAS5825M 的 I2S 输出(SDOUT)反馈回主机处理器、用于回波消除。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    感谢您快速回复。

    请再给我一个评论。

    我了解到 TAS5825M UC-DSP 没有回波消除功能。

    无论如何,TAS5782M 也有 SDOUT (GPIO2用于工艺流程)。

    TAS5825M 数据表特别描述"声学回声消除"的原因  

     您是否有任何成功的故事? (TAS5782M 可以执行相同的操作?)  

    我不知道 TAS5782M 和 TAS5825M 之间的区别,除了输入 fs 高达96KHz /192KHz。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanji、

    TAS5782M 的 SDOUT 也可用于回波消除。

    TAS5825M 属于全新系列。 它以新的工艺技术为基础,并集成了多个创新的 IP。 就工艺流程而言、TAS5825M 具有更先进的工艺流程。

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy–San

    感谢您的回答。

    我会向客户推荐 TAS5825m。