This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMR-WB 编解码器

Guru**** 2414260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696888/amr-wb-codec

我是移动电话领域的射频工程师。  我需要一个 AMR_WB 编解码器用于语音(扬声器和麦克风)。 或者至少这就是互联网告诉我的内容。 我打算将无线电作为 LTE 无线电、使用一个扬声器和一个麦克风输入。 您能否推荐一个将在汽车工作温度范围内运行的编解码器? 我可以使用 FPGA 或微控制器的数字接口。 采样应该是体面的质量,由于这个项目还处于初级阶段,我不知道什么是体面的质量。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sara、

    我们的产品系列中有多个音频编解码器、可用作麦克风/扬声器和数字域之间的接口、但遗憾的是、我担心其中任何一个都不直接支持 AMR-WB 编码标准。 我们的器件通常具有 PCM 数字音频接口、支持 μ I²S、左对齐、右对齐和多通道 TDM 数据等格式。

    音频编解码器(可从麦克风捕获音频、并通过线路/扬声器回放)与上述 AMR-WB 标准之间的接口可能适用于特定的主机设备、但遗憾的是、我不知道具有此功能的设备。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师