This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4991:20kHz 以上的特性

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/697122/lm4991-characteristics-above-20khz

器件型号:LM4991

您好!

我的客户希望以25kHz 的频率使用 LM4991。

但是、数据表上显示的特性(频率与增益、THD+N)低于20kHz、如下所示。

(我们知道它是有效的、因为 LM4991是音频放大器)

如果您有20kHz 以上的特性、您能向我展示一下吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    对于每个"因子10频率增加"、您可以小心地外推曲线、其斜率为" THD 增加因子10 "。 换句话说、将频率加倍将使 THD 加倍。 但这当然只是一个粗略的估计。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TQ、

    我们没有高于20kHz 的特性数据、因为该器件是音频放大器、且听力范围为20Hz 至20kHz、因此无需添加此数据。
    但该器件的工作频率可能高于20kHz、请记住、THD+N 应低于10%、以避免输出信号失真或削波。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师