This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:高电压音频放大器

Guru**** 2414210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA6404-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695981/tpa3255-high-voltate-audio-amp

器件型号:TPA3255
主题中讨论的其他器件: TPA6404-Q1

您好!

我正在寻找高电压功率放大器。 是否可以确认是否有以下设备?

*可用 电源电压 = 200V (+/- 100V)的 AB 类放大器

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryuuichi、

    您是否在询问 TPA3255? 这是您在线程创建器中选择的零件。

    我们目前没有任何100V 或更高的器件。 我们的放大器都是 D 类器件。

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam - San、
    >您是否询问 TPA3255?
    不、我希望您问的是 LME49830。 但我无法以"器件型号"输入此器件。 (可能是由于中断。)
    因此、我输入 TPA3255。 这是 LME49830等高功率音频放大器。

    >我们目前没有任何100V 或更高的部件。 我们的放大器都是 D 类器件。
    我问 AB 类放大器、但具有模拟输入器件的 D 类放大器也可以(例如 TPA6404-Q1)。
    您是否意味着您没有任何可接受100V 的器件(包括 D 类)?

    BR、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、遗憾的是、我们没有可接受或输出100V 的器件。