This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:Linux 中的 EVM 配置

Guru**** 2766165 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/696050/pcm1865evm-evm-configuration-in-linux

器件型号:PCM1865EVM

大家好、我已经使用 PCM1865EVM 板进行了一些评估、在 Windows 中使用 PC2。 目前、我对该 EVM 板的使用有一些问题。

目前、PCM1865EVM 提供三种配置:模式0/1/2、我在模式2中使用它。 但对于 PPC2、应在通电/断电/通电循环中重复配置。 我能否将配置刷写到电路板上电后、使其在模式2下工作?

2. PPC2在 Windows 操作系统中工作,但我想在 Linux 操作系统中进行评估。 我可以获得 PPC2的 Linux 版本吗?

3.由于我想将 PCM1865EVM 板与 Linux 操作系统内的另一个板连接、我是否可以在指令范围内进行配置、而无需 GUI 操作? 我是说、如果有 API 文档介绍 PCM1865EVM 电路板配置上的操作序列、

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    就 PCM186x EVM 而言、我们提供的当前工具集仅限于仅在 Windows 操作系统上运行的 PPC2。 就具体问题而言,请参阅以下我的评论:

    1、无法刷写配置、加电时需要电路板上的主机处理器写入特定的 I2C 写入。 PPC2提供寄存器映射读/写选项卡、您可以记录/保存特定应用的 I2C 写入。 您还可以生成.h 文件、该文件可以合并到您的主机处理器编程中。

    2.目前我们没有任何对 Linux 操作系统的 PPC2支持。

    如前所述、最佳方法是复制/粘贴配置文件或执行所有 I2C 写入并在主机处理器中实现、以在加电时配置 PCM186x。 除了概述寄存器映射的 DS 之外、我们没有任何其他用于此器件的 API 文档。 谢谢。


    此致、

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的反馈。

    由于我的主机处理器不保留 I2C 接口、因此我必须使用主机的 USB 接口来连接 EVM 板。 然后、我的问题是、

    1.由于我在完成 RRC2评估后保存了配置文件(即一个 XML 文件),我是否知道如何在 Linux OS 中使用此 XML 文件进行相同的配置? 我想了解有关 PPC2生成的 XML 文件的一些详细信息。

    如上所述、我必须使用 USB 接口进行连接、即 EVM 板随附的 USB 板、因此、根据我的理解、如果我需要在没有 PC2的情况下进行配置、 我需要在为 USB 接口定义的格式内发送命令以进行配置、对吧? 如果是、是否有针对此操作的 USB 写入的任何规范?

    3. EVM 板是否有任何特定的 Linux 驱动程序?

    此致、

    Lian