This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LM386:编译器/LM386

Guru**** 2412000 points
Other Parts Discussed in Thread: LM386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695690/compiler-lm386-compiler-lm386

器件型号:LM386

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我对 LM386音频放大器 IC 有疑问。 我在数据表中没有看到相关信息。

在引脚1和8之间、我可以将增益调节为20至200。 但是、对于示例100、是否有任何公式可以计算特定值的增益?

 

谢谢

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    将一个10µF Ω 电容器与电阻 Rg 串联、并将该串联电路连接在引脚1和 PIN8之间。 LM386的增益大致如下:

    增益= 2 x 15k /(Rg x 1350 /(Rg + 1350)+ 150)

    但要考虑到内部电阻的制造容差可能很大、不是这些电阻的比率、而是它们的绝对值。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    欢迎使用 e2e。
    增益计算可从数据表第一页的原理图中获得。 上面的评论似乎很好。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器