This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM49352:LM49352 MIC+输入范围

Guru**** 2409930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/695332/lm49352-lm49352-mic-input-range

器件型号:LM49352

我想知道 MIC+的输入范围。  我们测试 MIC+输入音频信号为正弦信号、频率为400Hz~500Hz、幅值在-4V 至+2V 之间变化。  输入信号非常大、我想知道芯片是否支持它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shuang、

    6V 摆幅太大。 请记住、首先、满量程麦克风输入为1.8V。 然后请注意、AVDD 的绝对最大值为6V、
    我不知道您的信号是否具有共模偏移、但无论如何、如果您的输入引脚上的共模电压为1.8V 至2V、则您的输入电压将使引脚负。 通常、输入绝不应低于-0.3V。
    此致、
    -Steve Wilson