This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TAS5733L:TAS5733L Linux 测试驱动程序

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5733L, TAS5782M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705244/linux-tas5733l-tas5733l-linux-test-driver

器件型号:TAS5733L
主题中讨论的其他器件: TAS5782M

工具/软件:Linux

各位专家:

我必须将 TAS5733L 与基于 Linux 的系统集成并使用。 是否有适用于 Linux 的示例应用?

我已经使用 PurePath Windows 工具在评估板上对其进行了测试。

此致

桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandy、
    不幸的是、我们没有 Linux 驱动程序。 用户需要通过 EVM 和 PPC3生成配置文件、然后通过配置文件生成驱动程序。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn Zheng、

    感谢您提供相关信息。

    如果我需要更多帮助、我们会再回来。

    Thx

    桑迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn Zheng、

    您能给我提供一些其他 TI AMP 模块的帮助吗?该模块具有 Linux 支持、我可以将其作为为 TAS5733L 编写驱动程序的参考。

    THX-
    Sandeep S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sandeep、
    请参阅 TAS5782M 驱动程序 :e2e.ti.com/.../3606.linux-driver-for-tas5782m。 此致、
    郑少文