This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:TAS5711的通道间延迟寄存器问题

Guru**** 2693585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705059/tas5711-interchannel-delay-register-question-for-tas5711

器件型号:TAS5711

大家好、

客户希望了解   数据表第51页上的通道间延迟寄存器是否存在

对音频性能的影响。 如果它会 影响 音频 性能、如何 影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    D 时钟大约为196.6MHz。 通道间延迟用于改善相邻通道间的谐波失真和串扰。 芯片上的默认值在我们的表征板上最有效。 这些值因布局不同而异、但通常默认值效果最佳。
    我们建议遵循数据表中为每个调制类型指定的通道间延迟(ICD)设置。 这些值经过测试、可提供非常好的总体 THD 和串扰性能。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn 和 Mickey、您好!

    最大正延迟-最大负延迟=(31--32)*4DCLK=仅1.28us

    它用于调整不同的 PCB 布局? 它不用于调整 P&N 信道之间不同 BQ 设置的延迟?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    我认为它更适合器件内部设计、而不是 PCB 布局。 因此、请仅使用 AD 或 BD 调制模式的建议设置。

    此致、

    郑少文