This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865EVM:PPC2 GUI

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865EVM, PCM1865, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705573/pcm1865evm-ppc2-gui

器件型号:PCM1865EVM
主题中讨论的其他器件: PCM1865PCM9211

你好

我们最近购买了 pcm1865evm 并请求 PPC2控制台在 Windows 计算机上进行测试。 但是、我不能正确使用 PPC2 GUI。

我将4通道立体声输入连接到模拟音频信号、然后根据用户指南信息(第13页)将光学输出连接到 Hammerfall DSP Multiface (HDSP)混频器。

但是、我只能通过将 pcm1865evm 的模式设置为0来在 HDSP 混频器中看到两个通道。

在模式1和2中、我看不到任何音频。 对于模式2、这是正确的、但是对于模式1、我应该能够处理4个通道!!

-总体而言,如何使该设备在 Windows 计算机上工作并记录4声道音频信号?

-电路板是否能够记录8通道单声道信号?

此致

梅赫迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Medhi、

    欢迎使用 E2E、感谢您关注我们的产品。

    此问题与 PCM1865本身无关、因为通道数量的限制来自 EVM 设计。

    PCM1865的输出连接到 EVM 系统的主 μ I²S 总线、其中连接了 S/PDIF 接口 IC (PCM9211)和 USB 音频桥(TAS1020B)。 两个 IC 都使用 μ I²S 接口将记录的音频从 PCM1865流式传输到光学输出或主机。 此 I²S 与 μ 总线本身相关、该总线仅用于流式传输两个通道的数据。

    为了使 PCM1865能够通过单个数字音频数据总线(可采用 TDM 格式)发送四个通道、需要将 PCM9211和 TAS1020B 与 μ I²S 总线断开、并从外部处理器提供所需的信号。 这可以通过移除电阻器 R3、R20、R21和 R22来实现、并为上面的测试点提供所需的时钟。

    遗憾的是、我们在 eEVM 上使用的 TAS1020B 仅支持2通道接口、因此无法使用 USB-I2X 主板将 PCM1865的四个通道发送到 windows。

    该器件能够在单端或差分模式下捕获4通道音频数据。 8通道应用只能通过使用两个 PCM1865来完成。

    此致、

     Diego Melendez López í a
      音频应用工程师