This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711:通道间延迟

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705042/tas5711-interchannel-delay

器件型号:TAS5711

大家好、我想知道通道间延迟。 它在 TAS5711数据表的第51页上。 什么是通道间延迟功能、何时 需要设置它、它对音频性能有何影响。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据数据表、当使用48kHz 采样率时、我发现它的延迟设置仅为0.6usec。 我无法理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 William:
    请参阅此帖子:e2e.ti.com/.../705059
    此致、
    郑少文