This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3113D2:TPA3113D2:我使用 TPA3113D2,差动输入,我设置 gain0/gain1来设置增益,实现调节音量,但如果有任何其他器件可以通过软件或线性电阻器来调节音量,这并不方便?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3113D2, TAS5733L, TLV320DAC3203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/705078/tpa3113d2-tpa3113d2-i-use-the-tpa3113d2-differential-input-i-set-gain0-gain1-to-set-the-gain-achieve-to-adjust-volume-but-it-is-not-conveniency-if-there-any-other-device-could-adjust-volume-by-software-or-linear-resistor

器件型号:TPA3113D2
主题中讨论的其他器件: TAS5733LTLV320DAC3203
TPA3113D2:我使用 TPA3113D2,差动输入,我设置 gain0/gain1来设置增益,实现来调节音量,但如果有任何其他器件可以通过软件或线性电阻器来调节音量,这并不方便? 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    TPA3113D2仅提供4种不同的增益设置。 如果您需要连续调整音量、则需要调整输入信号振幅、这在前端 DAC 或编解码器上非常简单。
    此致、
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shawn
    是的,但是我们还想调整输出板输入信号的音量,如果有其它设备用于此应用吗? 非常感谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:
    来自 Please 的输入信号在哪里? 通常、我们会调整 DAC/编解码器中的音量(例如 TLV320DAC3203)用于模拟输入放大器。 您也可以使用数字输入放大器(例如 TAS5733L)、它在内部具有0.5dB 步进音量调整。
    此致、
    郑少文