This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3251:有关 LC 滤波器配置的问题

Guru**** 2434370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704510/tpa3251-question-on-lc-filter-configuration

器件型号:TPA3251

你(们)好

我正在尝试为我的2.8欧姆扬声器设计一个 LC 滤波器。 因此、基本而言、我希望 Q 值约为0.7、因此我得到了该 LC 值。

我能否移除输出和接地之间的2uF 电容器并在两个输出之间连接1uF 电容器。 这会给功率放大器带来任何问题吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    请通过以下链接下载并使用该工具。 它允许您检查不同拓扑和值之间的频率响应和变化。

    www.ti.com/.../getliterature.tsp

    此致、

    -Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 这就是我要寻找的东西。

    Excel 格式与线性图有点旧、但它可以正常工作。