This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3128D2:TPA3128D2

Guru**** 2504175 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3128D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704752/tpa3128d2-tpa3128d2

器件型号:TPA3128D2

我对 TPA3128D2有疑问

关于输出功率、数据表中有一些不同的值。

1.功能:24V 时为8 Ω 负载提供2 * 30W 功率

2.交流电气特性 :30W 至 RL = 4 Ω、PVcc = 21V

图11和图12中

 

请在下面通知我。

24V 时为1.8欧姆:输出功率=?

24V 时为2.4欧姆:输出功率=?

3、最大值是多少 24V 时4欧姆的输出功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sam、
    我们可以从图11和12中找到这些数据。 在数据表中的图11中、您可以看到、对于24V/8 Ω、同时最大输出功率约为32.5W (THD 为1%)和40W (THD 为10%)。 对于24V/4 Ω、它们大约为56W 和70W。 请注意、这是同时输出功率、而不是连续输出。 当不超过 OC THR 时、同时最大输出功率通常受线性度/THD 或 PVCC 电压的限制。 而连续输出功率受热性能的限制、而热性能实际上是一种系统级性能。 因此、对于不同的应用设计、连续输出可能会非常不同。
    此致、
    郑少文