This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SRC4194EVM:2个引脚可用于驱动主时钟

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SRC4194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/704794/src4194evm-2-pins-available-to-drive-master-clock

器件型号:SRC4194EVM
主题中讨论的其他器件:SRC4194

我尝试在 SRC 芯片充当输入和输出上的从器件的模式下使用 SRC4194评估套件。 我仅使用端口 A、而 B 端口未使用。

我正在尝试通过 I2S 引脚驱动音频数据、也正在通过 I2S 引脚读取音频数据。 输入和输出端口引脚接头都有一个用于 RCTIA 的引脚。 如果连接到这些引脚接头的驱动器和采样器件都希望成为 I2S 主器件、如何驱动2个 RCKIA 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    就 SRC4194串行端口功能而言、音频数据通过输入串行端口接收、并在从模式下由音频源器件计时。 在这种情况下、 仅速率估算器函数需要参考时钟。  当输入和输出端口都配置为从机模式时、 参考时钟不必是输入或输出采样率的倍数。 对于 RCTIA、最大基准时钟输入频率为50MHz。

    请参阅 SRC4194用户指南-第3.5条、了解详细的参考时钟振荡。

    简而言之、参考时钟可由板载 PLL 时钟发生器(U25和 U28)或连接器 J12和 J13上应用的外部时钟源提供。 希望这澄清了您的疑问。

    谢谢、此致、

    Ravi